This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 MCU 供电

Guru**** 2552060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567430/timer-to-power-mcu

一周左右之前、我看到 TI 的一个芯片使 MCU 能够使用零功耗、该计时器芯片会在一段时间后再次为 MCU 供电。 计时器芯片仅消耗了一些 nA 的电流、但我找不到该芯片。

有什么想法吗?

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试使用 搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这是我所需要的。 我应该记得 WDT 函数。

    Peter