This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F6736A:使用 MSP-EXP430G2 Launchpad 模块进行 MSP430F6736AIPN (80引脚) SBW 编程

Guru**** 2530880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567466/ccs-msp430f6736a-msp430f6736aipn-80-pins-sbw-programming-with-msp-exp430g2-launchpad-module

器件型号:MSP430F6736A
主题中讨论的其他器件:MSP430AFE253MSP-FET430UIFMSP-EXP430FR4133MSP-EXP430G2

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的同事:

我正在尝试使用 Code Composer Studio v6从 MSP-EXP430G2 launchpad 模块中的 SpY-bi-wire 接口对 MSP430F6736IPN (80引脚)进行编程、但没有成功。 LaunchPad 模块工作正常(我已经测试过它通过 SBW 将 MSP430AFE253焊接到单独的电路板上、这是正常的)、SBW 通信的信号连接是根据"MSP430硬件工具"(SLAU278U)中建议的规则进行的。 我还发现其他人对此 MCU 有同样的问题-其中一些人使用 MSP-EXP430FR4133 launchpad 而不是 MSP-EXP430G2。 但是、一位朋友告诉我、他设法使用 MSP-EXP430G2 launchpad 模块对 MSP430F6736IPZ (100个引脚)进行编程。 这里有人有同样的问题吗? 我计划购买 MSP-EXP430FR4133 Launchpad 并尝试解决我的问题、或(更好的)  MSP-FET430UIF、但我想获得已经有此问题的任何人的反馈和/或建议。

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表1.  MSP 调试器的调试探针特性和器件兼容 性显示 MSP-EXP430G2仅支持 F20xx、F21x2、F22xx、G2x01、G2x11、 G2x21、G2x31、G2x53器件。

    而 MSP-EXP430FR4133包含 eZ-FET 仿真、MSP 调试器文档显示了该仿真、它支持所有具有2线 JTAG (Spy-Bi-Wire)的可编程 MSP430和 CC430器件。 因此、 MSP-EXP430FR4133应该能够使用 SpY-bi-Wire 接口来支持 MSP430F6736IPN 的编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Alex Dante "]但是、一位朋友告诉我、他成功地使用 MSP-EXP430G2 launchpad 模块对 MSP430F6736IPZ (100个引脚)进行了编程。[/引述]

    如果是这样、您的朋友肯定没有使用 CCS。 可能是 MSP-DEBUG。 无论如何、他可以向您详细解释如何执行此操作。 也许你可以在这里找到一些东西...

    http://forum.43oh.com/topic/303-launchpad-as-external-programr/

    G2 LP 具有不可更新的固件、通过使用 TI 软件、即使在板载硬件方面、它也无法与新器件配合使用。

    FET430UIF 很旧并且很慢。 任何具有可更新的板载 eZ-FET Lite 的 LP 都可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、您好!

    非常感谢您提供的信息! 我现在要购买合适的工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、zrno soli、

    非常感谢您的帮助! 此致!