This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:在没有电源的情况下闪烁-这是可靠的吗?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567460/msp430g2231-flashing-with-no-power---is-this-reliable

器件型号:MSP430G2231

在我参加的另一个论坛中、有人详细介绍了他如何尝试将 新固件刷写到电路中的 G2231中。  他没有从 Launchpad 上接通 Vcc,只有两条 JTAG 线路和接地,并且*已拔下*为其电路供电的电池。  它起了作用。  提供的一个解释是、对于编程、当连接到/RST 引脚的线路处于高电平时、有足够的电流"向后"流过/RST 上通常是一个上拉电阻器的电流、以便为 Vcc 上的电容器充电、从而为器件供电以实现闪烁。  是这样吗?  嗯、我的基本问题是-对于一个在/RST 上具有推荐的47k 上拉电阻器、在 Vcc 上具有105电容器的电路、在 Vcc 上没有任何其他电源时是否会闪烁?  这是一个相关的问题、因为我正在处理的另一个电路具有软电源开关、并且由于在闪烁时电源不会打开、因此我需要从 Launchpad 上移除 Vcc -因此总共需要四条线路。  不是一个主要问题、但如果 Vcc 不需要闪烁、则没有理由麻烦它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    47k 电阻可能太大;我想 MSP 是通过 ESD 保护二极管供电的。

    在任何情况下、这都超出了允许的规格范围、而且任何东西都是可靠的。