This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12输入采样噪声、无通道切换

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/567436/adc12-input-sampling-noise-with-no-channel-switching

器件型号:MSP430F247

您好!

我在 A/D 输入上看到噪声尖峰、其中在单个通道上进行16个采样。 (此应用使用单个 A/D 输入、因此无需通道切换。)

以7.5us 的间隔对输入进行采样。 输入是通过电阻网络推导出来的。 A/D 输入的源阻抗约为4K。

这似乎是每个 ADC12转换开始时的采样噪声。 通过保持 MSP430处于复位状态并观察噪声仅在微控制器运行时出现、已验证噪声为 A/D 转换噪声。

输入信号为50Hz 正弦波、通常情况下、连续采样点之间的输入信号变化很小。 我期望采样/保持电容器在采样之间保持几乎完全的电荷、并且每个连续采样只需要非常小的电荷转移。 但是、我看到的尖峰高达250mV 或更高。 这让我想知道、目前 ADC12的使用方式是否有一些可以改进的地方。 奇怪的是、噪声虽然在很大程度上是一致的、但也具有一些随机特性。 除了振幅变化、有时根本看不到它。

同一输入通道上的连续转换是否需要 A/D 输入上的"采样"噪声? 到目前为止、我仅找到了通道开关噪声的参考。

该代码之前用于 MSP430F1xx、因此在 MSP430F2xx 上管理 ADC12时可能缺少一些新的东西?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 MSP430 SAR ADC (输入)的预期行为。 它没有内置输入缓冲放大器、其采样保持电容器是电荷分配电容 SAR ADC 本身的一部分。 在转换期间、这个"虚拟 S&h 电容器"与输入断开、并且它在转换期间发生电荷变化、这将导致下一个采样阶段的输入出现尖峰。 一种选择是在输入端添加 RC 抗混叠滤波 器、以便电容器可用作低阻抗电压源。 其他选项是添加单位增益缓冲器(运算放大器)。 进一步阅读:用户指南、"样片时序注意事项"一章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我明白了。 我没有了解到 ADC 被称为"电荷再分配"类型的重要性、S&H 不是典型的 S&H、而是用于 R 网络类型 SAR 的标准和 H。 感谢您的回复。