主题中讨论的其他器件:CC1101、 MSP430G2553、 MSP430F5529
您好!
我正在尝试读取 CC1101接收到的数据、然后显示在 Android 平板电脑屏幕上。 最后、我希望能够从 Android 平板电脑向 MSP430发送消息、以发送到 CC1101。
我们正在使用使用使用 MSP-EXP430G2的 Launchpad。
现在、我已经使用了 IAR、并且能够通过打印到控制台来接收消息、但这只能在调试模式下工作。
我已经阅读了一些资源、其中说我需要使用 launchpad 上的 UART 引脚、以便在不处于调试模式的情况下接收消息。 但是、我认为 CC1101会占用我们 launchpad 上的2个 UART 引脚、因此我想知道是否有其他方法可以通过 launchpad 上的迷你 USB 获取数据。 现在、我们只想将收到的消息打印到 Android 平板电脑屏幕。
如果有任何帮助,将不胜感激。
谢谢、
Eric