This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:PYTHON-MSP430-TOOLS 依赖于 MSPDebugStack 弃用的功能(MSP430_identify)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPDS, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566747/msp430f5342-python-msp430-tools-relies-on-a-deprecated-feature-msp430_identify-of-the-mspdebugstack

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件:MSPDSMSP-FET

我正在尝试使用 python - MSP430-tool 软件包通过 JTAG 操作几个不同的 MSP430器件。 事实证明、python 工具使用的 dll 已更新、并且 MSP430_identify 已被弃用。 我在 stackOverflow 上发现了一些有关此问题的引用、该帖子的作者表示他们与 python 工具的作者进行了交谈、并获得了修复此问题的修订代码、但显然、该更新代码从未发布。

请参阅 :http://stackoverflow.com/questions/14252608/need-an-old-version-of-msp430-dll-v3-package

TI 的任何人是否有此更新代码?

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不维护或更新此工具、可以在 pythonhosted.org 网站 pythonhosted.org/.../上找到最佳信息

    还可以从工具页面下载旧版本的 MSPDS、这样您就可以找到与 python 工具配合使用的 DLL 版本: http://www.ti.com/tool/mspds

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Joshua van Tool"]我正在尝试使用 python - MSP430-tool 软件包通过 JTAG 操作几个不同的 MSP430器件。

    MSP-FET 固件和 dll 是开源的。 还有 slau320。