This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:使用 CC1120射频收发器进行无线编程

Guru**** 2571715 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566362/ccs-over-the-air-programming-using-cc1120-rf-transceiver

主题中讨论的其他器件:MSP430F5529CC1120

工具/软件:Code Composer Studio

我有两个 CC1120模块使用 SPI 接口与 MSP430F5529连接、我希望通过无线固件更新实现。我希望通过一个主机(基于 CC1120的射频接入点)对多个节点进行编程的方式实现该更新。对该固件更新进行编程时将需要进行此更新 从接入点启动。那么我应该如何实施它? 它们是否有合适的应用手册?

应用报告中的一个使用节点侧的手动按钮执行此操作

www.ti.com/.../slaa511a.pdf

但是、我们希望从射频接入点实现它、而无需从接收器(节点)端进行任何查询或事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430FRBoot 是用于 MSP430 FRAM 大型存储器型号器件的主存储器引导加载程序、其中包括使用 CC110x 收发器 www.ti.com/.../slaa721a.pdf 的无线更新功能

    将此项目移植到 F5529并开发主机应用需要一些工作、但通过使用共享中断矢量、可以通过射频接入点进入引导加载程序模式、而无需在接收端执行任何操作 您还需要参阅原始 MSPBoot 固件 :www.ti.com/.../slaa600a.pdf

    此致、
    Ryan