This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:如何计算 ADC10中 Tsample 的值

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67471A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565377/msp430f67471a-how-should-i-calculate-the-value-of-tsample-in-the-adc10

器件型号:MSP430F67471A

你好。

我有疑问。

 

如何计算 ADC10中的 Tsample 值?

 

我使用的是 MSP430F67471A。

用户指南中介绍了使用 ADC12中的电容和电阻计算 Tsample 值的方法。

但是、ADC10中不仅会在数据表中写入 Tsample 的样本值、

 

当我估算 ADC10中的 Tsample 值时、能否使用方法来计算 Tsample 值

-ADC12描述的用户指南第737页中的说明?

 

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    请使用用户指南第737页的 Tsample 公式以及器件数据表的表5-47中的 CI 和 RI 值、为方便起见、表5-48中提供了最小 Tsample 时序参数。 采样保持时间由 ADC10CTL0寄存器的 ADC10SHTx 位来设定。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。
    感谢你的答复。