This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67471A:MSP430F67471A LCD 代码示例

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565373/msp430f67471a-msp430f67471a-lcd-code-examples

器件型号:MSP430F67471A

你好。

我有两个问题。

 

  1. 使用具有内部基准电压的 LCD 控制器时、是否应将 REFCTL 寄存器的 REFMSTR 位清零?

  我还想使用 ADC10。

  我知道在使用 ADC10_A 时、必须始终根据用户指南第695页设置 REFMSTR。

  但是,在示例代码“msp430f677xA_LCDC_01.c”中,REFMSTR 会被清除。

 

2.如果问题1的答案是“否”,我应该如何配置寄存器以生成中的内部电压2.96V

  示例代码“msp430f677xA_LCDC_01.c”?

 

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-k、

    由于 VLCDx = 7和 VLCDREFx = 0、LCDC 示例都不使用基准模块、因此它们是否清除 REFMSTR 位无关紧要。 由于您使用的是 ADC10、因此应将 REFMSTR 位保持置位。 这不会影响当前配置下的 LCDC 操作,VLCD = 2.6+(VLCDx-1)*0.6 = 2.6+0.36 = 2.96V

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。
    谢谢你。