This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:XDS110调试器将无法通信

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566133/msp-exp432p401r-xds110-debugger-will-no-communicate

器件型号:MSP-EXP432P401R

我有一个全新 的 MSP-EXP432P401R Launchpad。  当红色 LED 闪烁时、"Out of Box"(开箱即用)软件似乎正在目标上运行、按下 S2更改闪烁按钮的颜色。

遗憾的是、我无法通过 XDS110接口与电路板通信。   我尝试使用 xdsdfu 实用程序、得到了以下结果:

C:\Apps\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu -e

USB Device Firmware Upgrade Utility
版权所有(c) 2008-2014德州仪器(TI)公司。 保留所有权利。

正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


找到0个器件。 

在 readme.txt 中、将 TCK 引脚接地并加电似乎可以复位器件。  我尝试将 TP103接地、但运气不好。

我知道它不是 PC 或驱动程序、因为我使用过其他 MSP-EXP432P401R Launchpad 器件、没有问题。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS110可能出现硬件问题。  如果 XDS110上的闪存为空、它仍将在 DFU 模式下枚举。 如果 XDS110在固件中挂起、则可以将引脚接地。  但是、引导加载程序的最新版本会查找 Tiva 的 JTAG TDO 引脚(#97)。  尝试将该引脚接地以恢复到 DFU 模式。 如果这不起作用、则硬件可能存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  是的、我认为它必须是坏的硬件。 我在 TP104也尝试过 TDO 引脚、但运气不好。