This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:GUI Composer

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565797/msp430g2231-gui-composer

器件型号:MSP430G2231
主题中讨论的其他器件:MSP430G2353

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

可能涉及的对象

已创建 GUI Composer 的拨号。

仅当程序停止时才更新刻度盘。 运行时没有更新。

此外、还在 webapps 目录中安装了 GUI Composer 并提取了文件。 (C:\ti\guicomposer\webapps)

单击 launcher.exe 文件时、不会发生任何情况、或者有时会显示错误消息(缺少 webapp 的内容)。

云上的 GUI Composer 不支持该器件。

您能否提供一些帮助、以便一个选项可以正常工作?

此致

约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只能与 msp430g2353配合使用、情况也一样
    还尝试了基于 Web 的 GUI 编写器(选择 mspg2553)、但没有通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约书亚、您好!
    是否提示您安装 TI Cloud Agent?

    processors.wiki.ti.com/.../TI_Cloud_Agent 确保您已安装此程序,并查看它是否能解决您的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、几个小时后、它现在正在工作

    不过、我尝试了 MSP UART_DEMO

    在 PC 上、从 PC 端正确设置 UART com 7
    Gui_demo 显示错误(1. 2. 确保兼容的目标串行显示器加载了正在运行的)

    我可以在 Composer 中运行 GUI、但不能作为独立的应用程序运行

    为了使 GUI 运行、我必须在演示软件中执行哪些其他设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    回复:错误代码"make sure a compatible target serial monitor is loaded and running (确保加载并运行兼容的目标串行显示器)"

    -如果您使用'XDS Debug Port / Target Monitor'进行目标通信(也称为'Program model')、 您的目标代码需要包含 GCv2应用程序可以向其发送读取/写入存储器命令的"监控器"、以便将小工具属性与目标代码中的全局变量值绑定。   有关  此显示器的详细信息、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../ProgramModelUart_GuiComposer。

    回复:我可以在 composer 中运行 GUI、但不能作为独立应用程序运行:

      生成独立版本的 GCv2应用程序的最佳方法是使用文件/发布/至库。  这将为 https://dev.ti.com/gallery/上的应用程序生成一个"图块" 、您可以单击该图块在浏览器中运行应用程序。  它还提供  了一个按钮、您可以单击该按钮为应用程序下载正确的安装程序。  此安装程序将负责安装 GCv2 Runtime、后者提供了在计算机上运行应用程序所需的基础架构。

    文件/导出/作为独立应用程序菜单创建一个 zip 文件、该文件可解压到 Gallery 应用程序安装程序为您安装的 GCv2 Runtime 的根文件夹中。  但是、如果没有运行时、它无法自行运行。  

    我提交了一份错误报告、我们需要提高 File / Export / As Stanalone 应用菜单选项的可用性。  

    此致、

     Brian