This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5229:如何在没有编码的情况下检查 MSP430F5229是否正常工作

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430-FLASHER, CCSTUDIO, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566313/msp430f5229-how-to-check-msp430f5229-is-working-or-not-without-coding

器件型号:

代码转储是测试微控制器是否正常工作的方法。 还有其他查找方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要澄清工作的定义。 如果您想检查器件是否已通电并处于活动状态、则可以查看器件是否响应 JTAG/SBW 命令。 这可以使用 CCStudio、MSP430-FLASHER、FET-Pro430等 IDE 来完成

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Karthitheyan R"]

    器件型号: MSP430F5229

    代码转储是测试微控制器是否正常工作的方法。 还有其他查找方法吗?

    [/报价]
    白输出编码、带4、8、12或24 MHz XT2的空白(批量擦除) MSP430F5529在加电时将自动进入 USB BSL 模式、并应在 PC 端枚举为 HID 器件。