This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR6989:DNP3库

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/566283/msp-exp430fr6989-dnp3-library

器件型号:MSP-EXP430FR6989

大家好。

我正在尝试实现 DNP3协议。 我在互联网上搜索过、但找不到原始库。  我是 DNP3.ORG 论坛的成员、但仍无法获取任何信息。 我找到了使用协议 DNP3的 openDPN、但我在 MSP 中找不到要使用的任何内容。 有什么想法我怎么能做到这一点? 我需要从头开始创建库吗? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    TI 不提供 DNP3协议的任何材料、您需要移植 Opendnp3或创建自己的库。 在 automatak 网站上可以找到的信息似乎最多。

    此致、
    Ryan