This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2x53数据表的 About Port1

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565555/msp430g2553-about-port1-of-msp430g2x53-datasheet

器件型号:MSP430G2553

大家好、

我对 MSP430G2553 DS 有两个问题。

(1)

在数据表中、P.42 (端口 P1引脚电路原理图:P1.0至 P1.2、采用施密特触发器的输入/输出)、

当 PxSEL.y = PXSEL2.y = 1时、输出为"0"。

我认为"来自 USCI"是正确的。

我的理解是否正确?

(2)

在数据表中、P.47 (表18. 端口 P1 (P1.4)引脚功能)、

当 P1SEL.x = P1SEL2.x = 1时、P1DIR 为"来自 USCI"。

但是、查看数据表 P.46 (端口 P1引脚电路原理图:P1.4、采用施密特触发器的输入/输出)、

无论 P1SEL 和 P1SEL2如何、方向均由 P1DIR 确定。

我认为"来自 USCI"是正确的。

我的理解是否正确?

此致、

Kuramoto M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masataka!

    当 P1SEL 和 P1SEL2被置位时、一个输出方向引脚的方向和电压电平由 USCI 模块控制。 当然、该模块可以通过不同的方式进行配置。 如果您有 SPI 从器件、CLK 当然是一个输入。 在这里、方向仍由 USCI 模块控制、但电压电平必须在外部设置。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图和表格确实相互矛盾。

    在这两种情况下、原理图都是错误的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    非常感谢您的宝贵建议。

    根据您的评论、这是否是下两个原理图中的错误?