This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:MSP-EXP430FR5969 + Educational Booster Pack MKII Energia 示例程序不起作用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565945/msp-exp430fr5969-msp-exp430fr5969-educational-booster-pack-mkii-energia-example-programs-does-not-work

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: Energia

您好!

  我正在尝试 MSP-EXP430FR5969 +教育版 Booster Pack MKII 的 Energia 示例程序。 有人在这里也经历过同样的经历吗? Energia 示例程序是否需要进行任何更改才能正常工作?

-克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP-EXP430FR5969似乎与教育 Booster Pack MKII 不完全引脚兼容。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Markel:

    我没有使用此 Launchpad 尝试过此 BoosterPack、但我查看了 BoosterPack Checker :dev.ti.com/.../ 。提供的警告适用于 BoosterPack 上的环境光/温度传感器、然后是适用于 LCD 的 GPIO (但我认为应该可以使用)。 因此、我希望您能够在一般情况下使用该组合、但不能使用 BoosterPack 上的环境光/温度传感器。 这与您看到的情况不同吗? 但是、可能需要对代码进行一些修改。

    此致、
    Katie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Katie、

    我还使用 BoosterPack Checker 工具检查引脚兼容性。 MSP-EXP430FR5969未与教育版 BoosterPack MKII 完全引脚兼容。 我想尝试 Buzzer Energia 示例程序。

    -克尔