This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5510:MSP430F55xx 器件勘误表 PORTxx

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5510, MSP430F5515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565760/msp430f5510-msp430f55xx-device-erratasheet-portxx

器件型号:MSP430F5510
主题中讨论的其他器件: MSP430F5515

您好!

slaz301中、复位/启动(PORT16和 PORT30)期间、MSP430F5510存在一些与端口状态(非高阻态)相关的问题、但没有权变措施。 从第一个勘误表到现在(修订版 C)都存在、几乎所有其他勘误表都存在(至少4年)。 如果这(至少是 PORTxx 问题)将得到解决?

有与 MSP430F5515相关的 slaz304t 勘误表文档。 有 PORT16、请注意 、此勘误表不会影响特定器件系列中的最小封装器件型号。  只有一个 MSP430F5515IPN LQFP80封装。 该系列中最小的器件是64引脚。 那么、它会受到影响吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在修正器件勘误表时、计划新器件版本时、将查看每个勘误表、以确定在新版本中是否可以修复。 这些决策是在新器件修订的规划阶段根据具体情况进行的。 我不能说这些器件的新版本何时完成、以及该版本中是否包含此特定勘误表的修复。

    关于 PORT16勘误表的澄清、该勘误表属于系列范围、因此以这种方式进行了说明。 因此、必须考虑该系列的所有封装。 这意味着勘误表会影响所有80引脚封装、但不会影响64引脚封装型号。 由于 MSP430F5515仅采用80引脚 PN 封装、因此受此勘误表影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jace H"]
    在修正器件勘误表时、计划新器件版本时、将查看每个勘误表、以确定在新版本中是否可以修复。 这些决策是在新器件修订的规划阶段根据具体情况进行的。 我不能说这些器件的新版本何时完成、以及该版本中是否包含此特定勘误表的修复。 [/报价]

    我认为在启动期间端口引脚上的输出逻辑零/一个是大问题、我100%确定在过去4年中是否有人认为修复不可行、很遗憾会像这样继续。

    [引用用户="Jace H"]
    关于 PORT16勘误表的澄清、该勘误表属于系列范围、因此以这种方式进行了说明。 因此、必须考虑该系列的所有封装。 这意味着勘误表会影响所有80引脚封装、但不会影响64引脚封装型号。 由于 MSP430F5515仅采用80引脚 PN 封装、因此受此勘误表影响。[/quot]

    感谢您的澄清。 封装中具有非最小引脚的所有25MHz 5xx USB 器件都会受到影响。 唯一的解决方案是使用额外的电路板上 lvc125门。