This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:有关数据表说明的问题。

Guru**** 2990280 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533, MSP430G2452, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565572/msp430g2553-questions-about-the-description-of-the-data-sheet

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP430G2533、 MSP430G2452、
你好。
我对数据表的描述有疑问。

在"MSP430G2533"的数据表中、ESD 额定值项已添加到2016年4月的更新中。
例如、MSP430G2553和 MSP430G2452数据表没有 ESD 额定值项。
是否计划在 这些数据表中添加 ESD 等级项目?
此致、
da
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Da、

    我认为没有任何更新上述数据表的计划、但 G2533数据表的 ESD 和热阻特性部分也适用于 G2553和 G2452器件。 所有 TI 器件均符合 HBM = 1.5kV、CDM = 500V 和 MM= 200V 的标准 ESD 规格 :www.ti.com/.../slap126.pdf

    此致、
    Ryan