This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2616:MSP430F2616 - DAC 输出漂移

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565581/msp430f2616-msp430f2616---dac-output-drift

器件型号:MSP430F2616

您好!

《MSP5430F2616 DAC O/P》规范中提到的 CLoad 最大值为100pf , Rload > 3k Ω, 可以灌电流或拉电流最大为1mA

 

我们已将100k 欧姆连接为下拉电阻器、并在其上连接1nF 电阻器、以降低电流击穿的功耗。 (4至20mA 电路基于分立式运算放大器)

 

在 我们的应用中,典型的 DAC O/P 将大约为1.8V 直流。

 

我们发现 它在运行一周后漂移(减少) 。

 

 1nf CLoad 会影响它。

此致

Atul Bhakay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Atul Bhakay"]

    在 我们的应用中,典型的 DAC O/P 将大约为1.8V 直流。 我们发现 它在运行一周后漂移(减少) 。

    [/报价]

    漂移? 多少钱? 请具体说明。 是否确定只有变化的因素-它是 DAC 漂移?是否确定 DAC 基准电压不会漂移? 您如何测量? 使用了什么仪器?

    如果基准正常、它可能只是数据表中指定为10ppm/C 的 DAC 温度漂移、您还应注意到30uV/C 的偏移漂移。

    [引用 user="Atul Bhakay"] 是否会影响1nf CLoad 。

    否 除非泄漏电流过大、每周都会增加。