This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2040:SD24输入范围

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565409/msp430i2040-sd24-input-range

器件型号:MSP430I2040

您好、香榭丽舍

根据数据表表5-2、 当 SD24GAINx=1时、它显示了针对额定性能的 VID 输入范围为+-928mv。 但是、SD24基准电压为1.158v、表示内部基准电压。 在理论上、输入范围应为-VREF/增益=-1.158 ~ VREF/增益=1.158。  您能 不能告诉我  我们能输入0.928v 和1.158v 之间的电压吗?  

如果输入电压限制在+-928mv 范围内。 LSB = 0.928/2^24 = 110nv 吗?

感谢您提前回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    您可能没有注意到表5-21的脚注2、其中指出额定性能的差分输入电压范围(表5-22)为 VFSR+的80%、因此1.158V * 0.8 = 928mV。 这种限制是由于 SD24内置的放大器(PGA)所致、当输入电压如此接近电源轨时、性能可能会降低(超出规格)。 LSB 仍然为1.158/2^24 = 69nV。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。 我现在知道原因。 谢谢你。