请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994我刚刚发现 MSP430FR5994是真正的20位 MCU、这意味着它具有20位宽 CPU、20位宽地址总线和20位数据总线。 DMA 也是如此。 (当然还有具有专用32位数据总线的32位 LEA、这是众所周知的)。
这只是一个好消息。
希望 MSP430FR5994 RTM 至少集成了32位二进制转 BCD 转换器、以便将20位十进制数正确转换为32位 BCD。