This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:时钟

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565398/msp430g2553-clock

器件型号:MSP430G2553

大家好、

我使用的是 MSP430G2553的时钟系统、我能够通过校准将 DCO 编程为1、4、8、12、16MHz、并将其除以时钟路径中提供的1/2/4/8分频器。我只能得到1、2、3、4、6、8、12、16MHZ 的时钟。

现在、如果我要将其配置为在1至16MHz 之间缺失的频率 或 一些分数频率、例如 2.5MHz。

有什么帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有一个 TI 开源示例(我想可以在 MSP430G2553代码示例中找到)、它将基于32kHz 参考晶体校准(几乎)任何目标 DCO 频率。