This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:将磁传感器 AAH002 - 02与 MSP430FR2433相连

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564682/msp430fr2433-interfacing-magnetic-sensor-aah002---02-with-msp430fr2433

器件型号:MSP430FR2433

如何将磁传感器 AAH002-02与 MSP430FR2433连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akshay、

    这取决于传感器。 传感器的数据表中应包含一个部分、告诉您如何从中获取数据。 如果传感器通过 SPI/I2C/UART 进行某种形式的数字通信、则连接到 MSP430相当简单。 有关这一点、请参阅数据表的 eUSCI 部分。 如果传感器输出某种形式的模拟电压作为数据、则必须使用 ADC 读取该数据。 有关如何使用的更多信息、请参阅用户指南的 ADC 章节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!