This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:在 msp432上实现清晰的 LCD 显示

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565105/ccs-msp432p401r-sharp-lcd-display-on-msp432

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们在 MSP-EXP432P401R LaunchPad 上安装 Sharp Memory LCD BoosterPack 430BOOST-SHARP96。

我们正在尝试在 BoosterPack 显示屏上显示交替的白色和黑色线条。 我们部分成功、数据传输通过 SPI 驱动程序完成、但在 Sharp Memory LCD BoosterPack 上找不到任何显示。  

我们不知道如何启用 LCD 显示屏。  

 它们是否有用于 LCD 显示屏的跳线设置和示例项目代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否看过此示例?

    dev.ti.com/.../

    重点是电容式触控 IO、但它也使用 Sharp Booster Pack、并可能提供一些有关设置的见解。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    我已经查看了该示例。

    我们实施了该项目并取得了成功。
    谢谢你。

    Nikitha