This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:MSP430FR5739和 CC101的代码

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, MSP430FR5739, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564922/msp430fr5739-code-for-msp430fr5739-and-cc101

器件型号:MSP430FR5739
Thread 中讨论的其他器件:CC1101SimpliciTI

您好!

有没有人会有一个将 MSP430FR5739与   CC1101连接的示例代码

谢谢

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    有一份 TI 应用手册将 MSP430FR5739与 CC1101结合使用: www.ti.com/.../slaa511a.pdf

    本应用手册包含使用 CC1101的 SimpliciTI 网络协议的示例固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只发送数据包会更容易些吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    这就是我们目前在该特定 MSP430的示例代码方面可用的内容。 一般而言、我认为您希望将 SimpliciTI 用于您的应用、因为"SimpliciTI 的设计宗旨是在多个 TI 射频平台上轻松实施和部署、例如 MSP430系列低功耗 MCU 以及 CC1XXX/CC25XX/CC430收发器和 SoC。"

    您可以从 http://www.ti.com/tool/simpliciti 获取有关 SimpliciTI 协议的更多信息