This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:CapTIvate 触控轮设计尺寸问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PHONE, CAPTIVATE-BSWP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565030/msp430fr2633-captivate-touch-wheel-design-size-issue

器件型号:MSP430FR2633
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PHONECAPTIVATE-BSWP

你(们)好

我已经阅读了电容式触控设计指南,但我没有找到 任何有关车轮尺寸限制的说明。

我想设计 直径4~5 cm 的车轮。

我可以参考 MSP-CAPT-FR2633 车轮定形调整   比例增大吗?

有任何我必须注意到的细节?

谢谢

Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我的设计尺寸是半径4~5厘米,直径是8~9厘米,我能不能按比例增加彭定康尺寸?
    谢谢
    Ashley
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashley、

    作为参考、CAPTIVATE-BSWP 和 CAPTIVATE-PHONE 轮的直径分别约为4cm 和3.3cm。 滚轮传感器本质上是一个滑块传感器、两端缠绕在一起。 此问题的答案取决于您所需的分辨率、但完全可以使用 EVM 板和技术指南中的比例来设计直径为4cm 至5cm 的触摸轮。

    此致、
    Ryan