This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:查询时钟振荡器

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/565007/msp430g2553-query-on-clock-oscillator

器件型号:MSP430G2553

如果我使用内部时钟 DCO .. 必须复位 OFIFG 标志。

否则、代码的性能会发生什么情况...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ganesh mottee"]是否必须重置 OFIFG 标志。

    如果您不希望外部振荡器正常工作、这并不是强制性要求。

    [引用 user="Ganesh mottee"]如果不是,则代码的性能会发生什么变化...

    没有。 -如果在 OFIFG 被置为有效时您没有启用 OFIE。 你为什么要这么做。