This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F5131:IAR Workbench 编译错误

Guru**** 2571895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564842/compiler-msp430f5131-iar-workbench-compiling-error

器件型号:MSP430F5131

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在使用 IAR 嵌入式工作平台并编译我的代码、没有任何错误、但当我单击下载和调试按钮时、我会得到此错误 (红色):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Omer、

    错误引发的地址位于该器件的 RAM 和闪存之间、这是无效的存储器空间。 我会检查您的项目设置、以确保您正在为正确的器件进行编译。 您可能还需要查看链接器文件以确保其适用于正确的器件、并可能将链接器文件重置为默认值。 执行此操作的最简单方法是启动新项目并将 main.c 复制/粘贴到新项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打开了一个新项目并在 MSP430F5131的常规选项中选择了正确的器件。 我再次编译了程序、在"Trace"选项卡中看到了相同的错误...

    我没有尝试通过尝试模拟的调试器实际下载文件。 也许这就是它弹出该错误的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    您可以看到"Trace"窗口、该窗口会在执行指令时打印指令。 当在跟踪窗口中以红色打印的内容时、表示新的跟踪序列已开始。 这种情况总是在程序执行开始时发生、但也会在跟踪探测器丢失并恢复连接时发生。

    就我所能说的、这是完全正常的。

      Anders Lindgren,IAR Systems