This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432的可重入中断

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564722/msp432p401r-re-entrant-interrupts-for-msp432

器件型号:MSP432P401R

您好!  

对于 MSP430系列控制器、可以通过将_EINT()放置在同一中断函数的开头来允许嵌套中断调用。 这使我能够验证通过中断调用的进程是否卡住、以及其他一些问题。 是否有人知道如何为 MSP432执行相同的操作? 到目前为止、我还没有找到有关如何实现这一目标的任何信息或线索。  

达米安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达米安

    基于 ARM 的 MSP432具有嵌套矢量中断控制器(NVIC)、因此该功能是作为 ARM 架构的一部分内置的。 您能否参阅 TRM 的第1.5节和第2.2.2节、并告诉我这是否能解决您的问题? www.ti.com/.../slau356