This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:ADC 差分模式

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564800/msp430fr5969-adc-differential-mode

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSPWARE

尊敬的专家:

可以使用 MSP430FR5969 ADC 测量差分电压。 在差分模式下使用 ADC 时、两个输入仍然以接地为基准、并且两个测量之间的差值用作差分结果吗? 我提出这一要求的原因是、我不确定差分模式下的基准电压要求。 假设我在差分模式下使用 ADC、电压为3V 和2V、这意味着差分电压为1V。 我是否仍然需要大于3V 的基准电压,还是大于1V 就足够了?


谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文章编辑于2017年5月1日、以反映更正后的答案。 JH

    Juha、您好!

    单端和差分模式的基准选择要求相同。 这意味着您必须根据最高输入电压选择基准、以避免信号饱和。 将更新文档以对此进行进一步说明。

    另请查看《使用 MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx ADC 进行设计》(http://www.ti.com/lit/slaa624)、获取有关为您的应用选择正确基准的帮助。 此外、MSP420Ware (MSPWare)中的示例代码 msp430fr59xx_ADC12_03.c ->软件->器件--> MSP430FR5xx_6xx->MSP430FR5969-->外设示例-->寄存器级别提供了一个您可能认为有用的1V 差分输入示例。