This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:在 MSP430F5529上运行 MSP430F5438 SDK 示例需要进行哪些更改

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5438, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564688/msp430f5529-what-changes-need-to-do-to-run-msp430f5438-sdk-example-on-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5438CC2564

我有 MSP430F5529评估板。 我想在 MSP430F5529上运行 SPP 演示示例。

代码用于 MSP430F5438,将硬件文件 HAL.h、HAL.c 和 HRDWCFG.h 从硬件文件转换为 匹配的 MSP430F5529。

但我在 UART 上变得很乱。  

在 MSP430Utils.h 中、所有定义都针对 MSP430F5438。 在这里、我可以看到 MSP430F5529的适当定义。

可能存在任何引脚差异?  需要进行哪些其他更改。

谢谢

安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    您是否已检查蓝牙堆栈以获得 MSP430F5529支持? 这包含在堆栈中、无需移植。 www.ti.com/.../CC256XMSPBTBLESW

    此外、它们是两个器件之间的引脚分配差异。 您必须查看堆栈在一个堆栈上使用的功能。 此外、在器件之间进行连接时、请务必切换 RX/TX 线。 换句话说、MSP430 UART TX 连接到 CC2564 UART RX。 MSP430UART RX 连接到 CC2564 UART TX。