This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:在切换到 LFMODCLK 之前、有多少 LFXT 时钟周期错误?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/564668/msp430fr5969-how-many-lfxt-clock-cycles-error-before-switching-to-lfmodclk

器件型号:MSP430FR5969

您好!

指定在切换到 LFMODCLK 之前需要多少 LFXT 时钟周期错误? (在正常运行期间、不是在启动条件下)

此致

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户指南说明:

    有效周期是指满足器件特定数据表中概述的频率要求的任何周期。 任何晶振故障都会重新启动计数器。

    "ANE"表示当一个周期长于 fFault、LF 时、故障处理被触发。 因此、如果 fFault、LF 介于10Hz 和10kHz 之间、即介于0.1ms 和0.1s 之间、则相应的32.768kHz 周期数介于3和3277之间。