This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430f5359:MSPFlash 版本3.14已损坏。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606302/msp430f5359-mspflash-version-3-14-is-broken

器件型号:MSP430F5359
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

试用版1:

使用 MSPFlusher V3.12的闪存工作正常。  使用以下命令行:

#鱼壳命令
set -x LD_LIBRARY_PATH '/home/sporty/MSPFlasher
set -x Java_TOOL_OPTIONS '-Xss2560k'
MSP430Flasher -w "HW_2_0.hex"-b -j fast -q -g -z [复位、VCC]

使用 MSP-FET430UIF

使用相同的设置但运行 MSPFlaser v3.14、我获得连接的输出。  

闪烁:hw_2_0
*--- /|-------------------------------------------------------- *
* /|__ *
/// MSP Flasher v1.3.14 *
* |/ *
*---- |/---------------------------------------------------------- *
*
*评估触发器...
# Exit:16
# error:device database not loaded (#退出:16 #错误:未加载设备数据库

# Exit:10
# error:could not find device (or device not supported)

# Exit:10
# error:could not find device (or device not supported)

# Exit:10
# error:could not find device (or device not supported)

# Exit:10
# error:could not find device (无法找到设备(或设备不受支持)# Exit:10 # error: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出: 10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误:找不到设备(或设备不受支持)

#退出:10
#错误: 无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备)

#退出:10#
错误:无法找到设备(或不支持的设备) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的详细博文。 这对于解决这些类型的问题非常有帮助。

    由于您在 MSP430Flasher v1_03_14_00而不是 v1_03_12_00中观察到问题、我查看了最新版本中的更改。 我看到 Flasher 软件包已使用 MSP 调试堆栈 v3.10.0.3进行了更新。

    查看此版本 MSP 调试堆栈的"已知问题"、我发现有一个问题、即在复位线路上有2.2nf 电容时、UIF 的 V1.3在 SBW2模式下无法工作。

    您是否知道您的 MSP-FET430UIF 是否为 v1.3? 请参阅 MSP 调试器用户指南中的第5.7节、了解详情

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 为 v1.4a、请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、移除电容器可以解决该问题吗? 4线 SBW 是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在 Linux Ubuntu 16.04 (64位)上看到 MSP-FET 和不同目标 MCU 的类似问题。 我们计划于7月14日发布(MSPFlaser v1.3.15)、以解决这些问题。

    在此之前、请坚持使用您的工作版本。 感谢您向我提出这个问题!

    此致、

    Bob Heilmaier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复和更新、Bob!

    此致、

    James

    MSP 客户应用