This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:能否改用 MSP430FR6979

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP430FR6979

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606442/msp430fr6989-can-i-use-the-msp430fr6979-instead

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6979

我有一个可与 MSP430FR6989搭配使用的电路板、但我的供应商不小心将 MSP430FR6979的一些新电路板塞满了。  数据表显示 MSP430FR6989和 MSP430FR6979之间的唯一区别是 ESI 外设。  由于我不使用 MSP430FR6989中的 ESI 功能 、我想 知道 我的代码是否会在 MSP430FR6979中工作、与在 MSP430FR6989中工作时完全相同。

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须确保为 DVCC4供电并将 DVSS4连接到 GND、以及更改器件项目设置、否则器件是引脚兼容的并且具有完全相同的存储器结构、因此您应该能够交换器件。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    感谢您的回复。 我使用 CCS 为 MSP430FR6989处理器构建.txt 文本文件。 我想知道我是否可以在 MSP430FR6979中加载该.txt 文本文件并希望它能够正常工作。 我知道、如果我要使用 CCS 将代码加载到 MSP430FR6979中、我需要更改项目文件、但我希望我可以使用我使用 CCS 和 MSP430FR6979中的 MSP430FR6989创建的.txt 文件、而不必重新编译代码。
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    ESI 中断源和外设区域在 MSP430FR6979上留空、因此我不会期望代码编译之间有任何差异、但无论如何、我建议仔细评估已编程的 MSP430FR6979单元。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。