This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:如何将已从 MSP Launchpad 派生的数据保存到 Excel 工作表中?

Guru**** 2803565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606360/ccs-msp430fr6989-how-to-save-data-to-excel-sheet-which-has-been-derived-from-msp-launchpad

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在执行一个小型项目、其中 要求将结果保存在笔记本电脑或桌面上的 Excel 工作表(或 Word 工作表)中。  

有什么方法可以做到这一点吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shardul,

    在 FRAM 实用程序中、随机数生成器有一个示例、展示了如何将数据保存到 PC 上的 CSV 文件中。 看看它、让我知道它是否是您想要的。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的快速响应。

    我已成功下载 FRAM 实用程序、然后打开 CCSv7并进行安装。

    但我不知道如何打开 FRAM 实用程序?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shardul,

    您可以在 CCS 中访问 FRAM 实用程序、方法是依次转到 View -> Resource Explorer Classic、然后从此处按照下图中的路径进行操作:

    或者、您也可以通过以下方式导入项目:Project -> Import CCS Projects、如果您已经在默认目录中安装了所有内容、请浏览 C:\ti\msp430\FRAM-Utilities_03_00_00_22\examples\rng\ccs 并选择 csv 项目。

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!! 它在工作!!