This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:使用 MSP430FR5969板测量超级电容器容量

Guru**** 2600135 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605834/ccs-msp430fr5969-measuring-super-capacitor-capacity-with-msp430fr5969-board

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我正在使用 MSP430FR5969器件。  

我对测量该板中的超级电容器容量有疑问。  

我按照下图所示设置设备,使用超级电容器(J2)、充电超级电容器(J11)从外部电源(J10)获取电源。

如果我测量 J8中的 GND 和 VCC、我测量超级电容器的电压是否正确? 还是直接从外部电源获取电压?  

此致、  

Mirae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirae 您好!

    感谢您发帖并分享您的 LaunchPad 图片。 您可以在《MSP430FR5969 LaunchPadTm开发套件(MSP‑EXP430FR5969)用户指南 》中的第2.4.5节中找到有关如何在充电和独立运行期间正确为超级电容器充电、使用超级电容器以及配置 LaunchPad 上的跳线的详细信息。

    更具体地说 、第 2.4.5.2节 将对您非常有帮助。 它讨论了如何使用由 PC 上的 USB 电缆提供的电压为超级电容器充电。 它提到您需要等待2到3分钟、以便超级电容器完全充电。 我会等待5分钟、以确保它已充电。 第4步和第7步中提到了"V+"。 如果您想使用外部电源为超级电容器充电、我强烈建议移除隔离接头(J13)上的所有跳线。 电源选择跳线已设置为"外部"、因此您可以向"外部电源"引脚(J12)提供3.3V 和 GND。

    超级电容器充电后、您可以断开外部电源。 MSP430FR5969现在将开始使用超级电容器作为电源。

    请告诉我、此参考资料是否未能回答您的所有问题。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供详细信息。

    我还有一个问题,我仍然不知道。

    如果我在移除所有外部电压后测量 J9的电压、那么我获得的电压是超级电容器的容量?


    此致、
    Mirae
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirae 您好!

    基本而言、是的。 超级电容器的电压将反映其可用容量。 很明显、当该电压降至低于 MSP430FR5969所需的最小电源电压电平时、它将不会运行。 因此、您的容量范围不是从 V_FLOW_Charged 到 V_ZERO _VOLTAGE、而是从 V_FLOW_Charged 到 V_MINIMAL_SUPPLY_VOLTGET_REQUIGET_BY_MSP430。

    如果您对电容器的电压放电方式有疑问、请查看以下资源。 显然、由超级电容器提供的电流越大、电压放电速度就越快。

    此致、

    James

    MSP 客户应用