This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/MSP430F5529:MSP430F5529

Guru**** 2614555 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606085/starterware-msp430f5529-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

工具/软件:Starterware

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/软件问题/

我尝试解决问题。

但我现在陷入困境。

请给我建议。

 

情况如下。

硬件:MPS430F5529和 TRF7970ATB  (MSP-FETFlash 仿真工具)

  软件:项目 F5529EXP_TRF7970A_All_NFC_MODE

  显示 LCD:TRF7970A NFC

               P2P CE RW

               版本1.03.00

 显示 LED:LED1、2、3 (红色、橙色、绿色)全部熄灭  PAD3 (GUI)亮起

标签:Tag-it tmHF-1

3.NFC 工具版本1.7

已连接 FW 版本1.03.00 (正确显示)

 NFC 7970 RW 配置选项卡选择

    TRF7970 RW 配置:ISO15693 26.48

      读/写器选项卡选择

          我在 TRF7970ATB 附近输入了一个标签。

          但是 RW 状态和标签内容不是什么。

          没有变化。

 

我希望我可以读取和写入标签。

我弄错了吗?