This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989 launchpad - Sharp Memory LCD

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/606122/msp430fr6989-msp430fr6989-launchpad--sharp-memory-lcd

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

我必须将 Sharp 内存 LCD 与 MSP430FR6989连接。 我想知道 MSP430Fr6989 Launchpad 中提供的 LCD 是否是 Sharp Memory LCD?  如果没有,请确认下面显示的液晶屏是否是清晰的内存液晶屏?? 它具有 I2C 协议。 但在 TI 站点中、我看到了一个具有 SPI 协议的 BoosterPack。 LCD 上也不显示 NME。 请帮助。 我只是一个初学者。 请帮我!!! 提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    '6989 launchpad 的板载 LCD 可能不是您想要的。 如果您单独购买 Sharp LCD BoosterPack 并将其连接到 launchpad、则可以使用 MSP430Ware 中包含的 grlib 函数和顶级示例。 作为初学者、您可能会发现这一点容易得多。