This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:TI 引脚复用工具或 MSP430的替代产品

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605869/msp430f5438a-ti-pin-mux-tool-or-alternative-for-msp430

器件型号:MSP430F5438A

您好!

是否有用于 MSP430F5438A 的任何引脚复用工具实用程序?

还有其他替代产品吗?

谢谢、此致、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ankit、

    我们目前不为 MSP430器件提供引脚多路复用器工具。 但是、如果您向我提供了一些有关您尝试实现的目标的更多信息、我可以帮助指导您完成设置相应引脚的过程。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Caleb、我只是想知道这一点。 由于引脚是多路复用的、因此引脚多路复用工具非常有助于为设计找到优化的解决方案。
    由于 MSP430不支持此功能、我将尝试自己实现它。 如果流程中有任何问题、我将在论坛中提出。

    再次感谢、
    Ankit