This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553的 TSSOP 版本存在问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605408/msp430g2553-problem-with-the-tssop-version-of-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

大家好、我在 TSSOP 形式的 MSP430G2553上遇到了问题。 我让我的系统在具有 acc110L 空气模块的 Launchpad 中工作。 对于 PDIP 格式、一切都正常、但对于 TSSOP、一切都正常。 我有两周时间来寻找问题。 我使用 TSSOP 制造了 PCB、但它不工作。 我为 TSSOP 购买了 ZIF 插座、并将其连接 到 正常工作的系统、但无法正常工作。 对于 PDIP 和 TSSOP 两种格式、我使用的软件是相同的。  

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪款 TSSOP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到底什么不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个与 Launchpad 和 BoosterPack 配合使用的无线电链路。 这些都包含在 PDIP 中。 我只需以 TSSOP 格式对安装在 ZIF 中的同类芯片(MSP430G2553)进行编程、即可测试链路。 线控检查芯片桥臂 CSn、MISO、MOSI 和时钟上无信号。 我拥有最终的 PCB、其配置与 LaunchPad 和 BoosterPack 相同、可用于处理 Wi-Fi 的手持遥控器。 所有东西都是通过线缆检查的、我有相同的图片、没有 CSn、MOSI、MISO 和时钟。