This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索 MCU 中的闪光灯(非专家)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201, MSP430FR2311, MSP430FR2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604504/searching-for-a-mcu-for-flashlight-not-an-expert

主题中讨论的其他器件:TPS54201MSP430FR2311MSP430FR2310MSP430WARE

尊敬的先生:

在 LED 驱动器论坛中、我已经为我的问题找到了很好的答案、但我需要更多信息、希望您能为我提供帮助。

我正在尝试构建 LED 闪光灯。

我已经有一个具有5V、2.1A 输出和3* 1W LED 的移动电源。

另一个论坛还向  我推荐了 TPS54201 LED 驱动器、并建议使用 MCU 为闪光灯创建多种模式(100%、30%、关闭、SOS、频闪灯)。

您能帮我找到合适的 MCU 来连接这些部件、以使用电池供电的闪光灯吗?


此致

Jens

BTW。 以下是 LED 驱动器论坛e2e.ti.com/.../2222755中讨论的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    我不是 TPS54201的专家、但您似乎需要能够生成 PWM 信号作为器件的输入。 这是一个相对简单的应用、因此我建议您从 FRAM 产品系列中选择一个器件。 更具体地说、MSP430FR2311或 MSP430FR2310取决于您的存储器需求。

    您可以开始使用 MSP-EXP430FR2311 LaunchPad 开发套件以及 MSP430Ware 中提供的大量此器件软件示例。 它们可以向您展示如何设置按钮以在模式之间切换、以及如何在此 器件上设置 PWM。 如果您有任何其他问题、请随时提问!

    此致、

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Caleb:

    感谢您的回答。
    正如我提到过的、这将用于闪光灯。
    如何将 MSP430FR2311应用到闪光灯中、以便能够使用简单的开关更改模式、而不会产生太高的成本?

    此致
    Jens
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jens:

    我不确定我是否理解您的问题。 从我的角度来看、您可以使用 MSP430FR2311创建 PWM 信号、这些信号输入到 TPS54201。 这可以通过使用器件上可用的定时器之一来实现。 然后、您可以将 GPIO 设置为在按下按钮时中断、并重新配置计时器以输出达到所需光照级别所需的 PWM 频率。 同样、您可以在 MSP430Ware 中找到计时器和 GPIO 中断的示例代码。

    此致、
    Caleb Overbay