This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:在接近6mA 的电流下运行8个 GPIO 是否会导致过热?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605730/msp-exp430g2-will-running-8-gpios-at-close-to-6-ma-at-the-same-time-cause-excessive-heating

器件型号:MSP-EXP430G2

您好!

我将 MSP-EXP430G2与 M430G2553 IC 用于需要它在任何给定时间运行 I2C 通信以及为多达8个 LED 供电的应用。 我计划为 LED 分别提供~5.5mA 的电流。 我想知道这是否会导致芯片和/或电路板过热? 我使用的是 VCC=3.3V。 感谢您对此提供的帮助。

谢谢、

Jake Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表对电流没有限制、因此允许这样做。

    总之、在典型压降为0.3V 的情况下、5.5mA 时每个引脚的功耗为1.65mW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LED 是低电平有效还是高电平有效?