我正在尝试将 MSP432和教育 BP MKII 的 ST7735代码移植到 MSP430。
由于任务远远超出了 Arduino / Energia 型 BlinkLED 的技能、我将首先学习所有 LcdDriver 库。
我的第一个问题是 TI 在 BoosterPack 上的 Sharp、Kentec 和 Crystalfontz LCD 之间进行移植:
在 HAL_MSP_EXP430FR5969_Sharp96x96.c 文件中,我找到注释:// HAL_MSP-EXP430FR5969_Sharp96x96.c。 这符合预期。
在 HAL_MSP_EXP430F5529LP_KITRONIX320X240_SSD2119_SPI.c 文件中 、有一个(忘记了吗?) 注释://! 此函数初始化 Sharp96x96显示。
在 HAL_MSP_EXP432P401R_KITRONIX320X240_SSD2119_SPI.c 文件中 、有一个(忘记了吗?) 注释:// HAL_MSP-EXP430FR5969_Sharp96x96.c
这似乎表明 Kentec BP 代码是从 Sharp BP 代码移植的、原始代码是针对 FR5969的。 是这样吗?
最后、在 Crystalfontz128x128_ST7735.c 文件中、我找到以下注释: //! 描述 Kitronix 驱动程序的显示结构
//! 具有 SSD2119控制器的 K350QVG-V1-F TFT 面板。
这表明 MSP432上 BOOSTXL-EDUMKII 的 ST7735库是从 Kentec MSP432代码移植 的吗?
谢谢你。
罗伊