This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:LPM3电流消耗

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605611/msp432p401r-lpm3-current-consumption

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: ENERGYTRACE

您好!

我´m 尝试最大程度地降低 MSP432P401R 微控制器的功耗。 数据表要求 LPM3为660nA、LPM3.5为630nA、WDT_A 均禁用、RTC 运行。 但是、我只能将其降至~12uA。 我是否可以通过任何方法使其低于该值?

谢谢

Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、
    您正在运行哪些示例来测试这一点? 我尝试了 powerdeepleep_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs 示例、并使用 EnergyTrace 获得了运行 RTOS 的~9uA。 您运行的是裸机/寄存器级、driverlib、还是与 RTOS 一起运行?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我´m´m 任何示例、我使用自己的代码(在很大程度上遵循了技术参考手册)。 我´ven´t 了一些示例、它们似乎有很大的不同...

    ´ve 我必须为 LPM3准备器件:

    SCB->SCR |= SCB_SCL_SCR_SLEEPONEXIT_MSK;//在中断
    PCM->CTL1 |= PCM_CTL1_FORCE_LPM_Entry;//在进入 LPM
    SCB->SCR |=(SCB_SCL_SCL_SCL_SCL_BLE_SEMP_ENDE-3
    ~)后强制系统关闭任何剩余的时钟
    ;//准备 LPM0_LPM0_LPM0_LPM0_LPM0_LPM0_LPM0_CMPMCT|= LPM0_LPM0_LPM0_LPM0_LPM0_PM0_LPM0_PM0_PM0_PM0_PM0_PM0_PM0_LPM0_PM0_PMCMPMCTMR_LPM0_LPM0_LPM0_PM