This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:是否可以通过移动*。cfg 文件将 MCLK 和 MCLK 的源代码从 DCOCLK 更改为 HFXTCLK?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605584/rtos-msp432p401r-may-i-change-the-source-of-mclk-and-mclk-from-dcoclk-to-hfxtclk-by-mofifying-the-cfg-file

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我是否可以通过移动*。cfg 文件将 MCLK 和 MCLK 的源从 DCOCLK 更改为 HFXTCLK?

此致、

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gilbert、

    cfg 文件不提供更改时钟源的机制。 可以使用 Driverlib API 更改时钟源。

    谢谢、

    SAI