This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5528:USB Boodloader

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605632/msp430f5528-usb-boodloader

器件型号:MSP430F5528
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

您好!

我需要更新使用 FF29_USB_BSL_Flash.txt 的现有产品的固件 、该产品已通过我们的 VID/PID 进行定制。

此更新仅在我们的应用固件上进行、而不是在引导加载程序上进行、但它略微增加了大小、现在会导致与 FF29_USB_BSL_Flash.txt 末尾写入位置@FAE 的两个字节重叠。

我真的可以使用一些帮助来解决这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法识别文件名"FF29_USB_BSL_Flash.txt"。 这是哪个 BSL?

    BSL 存储在地址1000..17FF 处。 地址 FAE 与 BSL 有何关系?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是从原始 MSP430F5529 BSL 转换并重命名的。 我唯一知道更改的是 VID 和 PID、因此我不知道为什么添加了 FAE 部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FAE 是中断矢量表中未使用的部分。 BSL .txt 文件试图写入什么内容? 它是否用于应用固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我一直在尝试弄清为什么会出现这种情况。 创建此版本已经有几年了、我需要对此进行研究。
    我同意、这毫无意义。
    我尝试了另一个版本的 BSL、更新了 VID/PID、但它没有写入这两个字节、看起来运行正常、没有冲突。
    无论如何、感谢您的帮助 Clemens!