This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:连接到目标时出错:未知器件

Guru**** 2768075 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8662EVM, MSP-FET, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/601420/ccs-msp430g2553-error-connecting-to-target-unknown-device

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:DRV8662EVMMSP-FETMSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

操作系统:Windows 7、64位

CCS 版本:V7.

器件: DRV8662EVM 的 MSP430G2553

您好!

我最近使用 CCS 为触觉驱动器 DRV8662EVM 修改了 MSP430的 main.c 代码、以便周期数(g_cycles)约为50、频率(g_bin)更低、约为90Hz。 我还评论了其他波形效应、以便驱动器仅播放一种波形。 更新代码的屏幕截图如下所示:

我能够更新 MSP430、并且在最初几次看来、当驱动器连接到电源时、LED 亮起、这是正常的。 但经过几次尝试后、驱动器不会亮起或输出电压。 当我再次尝试更新代码并将 JTAG 连接到驱动程序时、它会显示一条错误消息:"Error connecting to the target:unknown device (连接到目标时出错:未知设备)"。 根据我的理解、JTAG 无法与 MSP430通信、这可能是因为驱动程序已损坏? 错误消息如下所示:

您能否就可能出现的问题提供建议? 这是 CCS 方面还是 MSP430方面的问题?

感谢你的帮助!

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kate、

    您提到 LED 最初是打开的、现在它一直保持关闭。 您确定电路板已通电吗? 您是否还通过调试器为 MSP430供电、或由电路板供电?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    是的、我确定电路板已通电。 我已经使用万用表检查了电压。 我已经尝试通过调试器和电路板供电、希望它可能没有收到足够的电力、但它仍然无法正常工作。

    非常感谢您的帮助。

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、正如您在前面所述 、大多数时候 JATG 导致错误发生。如果您使用的是 TI LaunchPad、请移除将主控制器连接到 MSP430仿真器的跳线端口、并尝试更新 MSP430固件。然后尝试将程序加载到控制器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suraj、
    不过、我不使用 TI LaunchPad、因此我不确定此解决方案是否适用于我的案例。 我正在使用 MSP-FET 和 JTAG2SBW 将 CCS 连接到我的 MSP430。 问题是我无法在 CCS 和 MSP430之间建立连接、因此无法更新 MSP430固件。 或者、我是否误解了如何更新 MSP430固件?
    谢谢你。
    Kate
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kate、

    这是 MSP-FET 和 MSP430G2553目标器件之间的硬件通信问题。 请确保以下 MSP-FET 连接正确:

    如果 MSP-FET 供电、则为 JTAG 引脚2 (VCC_TOOL);如果外部供电、则为 JTAG 引脚4 (VCC_TARGET)
    JTAG 引脚9 (GND)至 GND
    JTAG 引脚7 (TCK)至 SBWTCK
    到 SBWTDIO 的 JTAG 引脚1 (TDO/TDI)

    您还可以尝试将 RST 线路无源组件值更改为47kOhm 上拉电阻器和1nF 下拉电容器。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我再次检查了连接、并在 JTAG2SBW 的 J3上放置了一根跳线、以便为 MSP430/board 供电。 但是、现在我会得到另一个错误:

    现在会出现什么问题? 感谢你的帮助。

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kate、

    DRV8662EVM 原理图显示 SBW 接头未连接到3.3V、但我仍然不相信 MSP430G2553已通电。 请参阅以下帖子:

    e2e.ti.com/.../943274
    e2e.ti.com/.../1890.what-is-required-to-program-the-drv26xx-or-drv86xx-haptic-evaluation-modules-evm

    请注意、MSP-FET 可用于代替 MSP-FET430UIF。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kate、

    您是否仍然无法连接到设备? 如果您已经解决了问题、如果他人遇到类似问题、您能否发布您的解决方案供他人使用?

    此致、
    Caleb Overbay