This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:MSP430F5659的 RTC_B 未被保留。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5659

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/600448/msp430f5659-rtc_b-of-msp430f5659-is-not-retained

器件型号:MSP430F5659
大家好、 我正在尝试使用 MSP430F5659实现 RTC 功能。 我的电路有一个复位 IC、用于连接到 RST/NMI 引脚的 MSP430的复位。 如果 RST/NMI 引脚配置为"恢复"功能、则不会保留 RTC 时间。 如果 RST/NMI 引脚配置为'NMI'功能、则保留 RTC 时间。 "重置"功能是否清除 RTC 时间? 此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomo、

    《MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南》的表23-1 显示了复位后每个 RTC_B 寄存器的状态。 复位后计数寄存器的状态未定义、因此我们不保证它们将被保留。 此外、所有 RTC 控制寄存器都被复位为默认状态、因此也需要重新初始化。

    当复位/NMI 引脚被配置为 NMI 时、器件实际上不会被复位。 生成一个不可屏蔽中断(NMI)、用户可以决定在为该中断提供服务时他们希望如何做出反应。 如果您愿意、您可以将 RTC 的状态保存在闪存中、通过软件复位器件、然后在复位时将 RTC 寄存器初始化为存储的值。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    这是不是说、如果我想保留 RTC 的时间、我是否可以不使用 RST/NMI 引脚的"重置"功能?
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomo、

    我想使用 RST/NMI 引脚的复位功能并保留 RTC 的时间、我建议查看电池备份系统和可用于存储某些 RTC_B 寄存器状态的备份 RAM。 我建议在用户指南中阅读此功能、如果您有任何问题、我将帮助指导您完成这些问题。

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    我将此主题链接到另一个主题、问题几乎相同、以便在重复工作支持同一问题时提供最佳支持。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomo、

    您是否有关于此主题的其他问题?

    此致、
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的通知。
    我还不能解决这一现象。
    我想知道、如果在将 RTC 模块的电源从 VCC 切换到 VBAT 之前输入 RESET、会发生什么情况。
    我将在几天内对此进行调查。

    此致、
    Tomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomo、

    如果在切换电源之前输入了 RESET、我会期望您在该线程开始时遇到的相同行为。 您有时间对此进行研究吗?

    此致、
    Caleb Overbay