This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-K350QVG-S1:是否可以在不使用 VUSB 或5V 电源的情况下使用 TFT 显示屏来实现背光。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605122/boostxl-k350qvg-s1-can-the-tft-display-be-used-without-the-the-vusb-or-5v-supply-for-back-light

器件型号:BOOSTXL-K350QVG-S1
主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

您好!

我正在将 KENTEC K350 TFT 显示屏与 MSP432P401R EVM 连接。 TFT 显示屏需要两个电源:3.3V 和5V。 根据数据表、显示屏背光需要5V 电压。 但我尝试在没有5V 电源的情况下运行它、它运行正常。 因此、我只想知道它产生了什么不同、如果不提供5V 电压、它是否会对 TFT 造成任何损坏。

此致、

Amit K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、
    查看 BoosterPack 的数据表、除了背光驱动器之外、我没有看到任何到5V 的连接。 因此、不将其驱动至5V 似乎没有任何风险。 BOOSTXL-K350QVG-S1原理图显示了一个升压转换器、该转换器接受5V 电压并驱动 Kentec 显示屏本身的 LED-A 和 LED-K 输入。 该器件(AIC1896)的输入范围为2.5V 至10V、因此、如果5V0引脚上存在该范围内的任何电压、则转换器将创建适当的电压来驱动背光。 另请注意、Booster Pack 引脚排列显示了一个引脚 LED_PWM、当驱动为低电平时、该引脚将关断 AIC1896转换器并禁用背光。 如果您完全不在5V0引脚上施加电压、或者您只是不想打开背光、我建议将此引脚驱动为低电平。

    此致、
    Bob