This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 SNMP、LCD 接口和2个 UART 的微控制器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, CC3120, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605103/microcontroller-with-snmp-support-lcd-interface-and-2-uarts

主题中讨论的其他器件:CC3100CC3200CC3120MSP430FR6989

我正在设计一个需要以下接口的系统:

1. SNMP 接口(有线)- 1.

2. LCD 接口(16 x 2)- 1.

3.串行端口(RS232)-2个 NO

对于上述应用、建议使用工作温度范围为-10C 至+55C 的最佳微控制器(8位或16位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!

    您是否需要片上以太网?
    如果外部连接可以正常工作、您可以尝试查看 www.ti.com/lit/pdf/slaa137
    但是、如果需要片上以太网、我之前曾使用 过 www.ti.com/.../TM4C1294NCPDT
    该器件具有 LaunchPad www.ti.com/.../ek-tm4c1294xl

    它还具有 HTTP、TCP、UDP 和其他网络协议的示例代码。 使用 LWIP 库。

    就串行端口而言、不难找到2个 UART。 我上面提到的器件实际上有8个。

    如果您想实现无线化、我们提供了 CC3220、CC3120、CC3200、CC3100器件。 请查看这些内容。

    对于 LCD 16x2、如果您要使用 SPI 接口、我们的大多数器件都有 SPI 模块。 如果您正在寻找没有驱动程序的实际 LCD 玻璃、MSP430FR6989等器件具有该功能。

    因此、这实际上取决于应用。

    我们确实拥有支持您的应用的器件、但要将其缩减为一个器件、我将需要更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LCD_2D00_16x2.pdfe2e.ti.com/.../Block_5F00_diagram_5F00_Modem.pdf

    你好、Nima、

    我要附上正在开发的应用的方框图。 在此基础上、需要提及以下几点:

    1.以太网端口可以是外部端口。 但是、该微控制器应能够直接驱动外部 PHY。 基本上、专用端口应该用于以太网连接、而不是与其他端口共享。  

    2.在以太网端口上开发的应用程序将是 SNMP,因此应该提供开发所需的库。

    3.液晶屏将是一个外部16 x 2字母数字液晶屏(通常可用)(请参阅随附的数据表)。 这应该直接由微控制器驱动、而无需共享数据总线。 基本而言、它应该是专用端口。 如果这是不可能的、我可以考虑使用基于 SPI 的 LCD (如果可用的话)来防止数据总线的共享。

    所需的串行端口为02号 RS232类型。 将不使用其他端口(如果有)、如果有8个端口、则会是一个过度终止。  

    5.工作温度范围应为-10C 至+55C

    封装必须为非 BGA 封装。

    7.如果微控制器的开发板/评估板可用、这将是一个额外的优势。

    希望通过这些信息、您可以帮助缩小器件范围。

    此致

    Sandeep Chawla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我在第一个回答中的两个建议都将为您提供帮助。  

    将  www.ti.com/.../TM4C1294NCPDT 用于片上以太网。 这也会有所有其他要求。  

       用于外部以太网。

    选择上面的选项之一。