This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:LCD 显示接口

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6989, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605620/msp430fr6989-lcd-display-interface

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR6989

大家好、

我必须将字母数字显示屏与 MSP430FR6989控制器连接,TI 的午餐板上有 FH1138P 显示屏,我在 MSP430FR6989上使用了不同的应用手册, 在所有注释中都使用了 FH1138P

MSP430FR6989是否仅与 FH1138P 兼容?  

我可以使用任何其他字母数字显示屏来连接 MSP430FR6989吗?

选择任何其它显示将影响 LCD 驱动器的内部寄存器的选择?

是否有任何人拥有示例代码?

我选择了一个 LCD 来连接它;请建议我是否可以将其与 MSP430FR6989连接、或者建议使用任何其他易于使用的 LCD 显示屏。

e2e.ti.com/.../VIM_2D00_878.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajay、

    MSP430FR6989具有集成的 LCD 驱动器(对比度控制高达320段)、并且不仅支持 FH1138P、 但是、由于 FH1138P 是为 MSP-EXP430FR6989选择的 LCD、因此您会发现所有示例都是为其设计的、必须移植才能与不同的显示屏配合使用。 应正确调整内部寄存器、但您引用的 LCD 显示屏可以得到支持、并且在本论坛上曾有过以下问题:

    e2e.ti.com/.../
    e2e.ti.com/.../

    此致、
    Ryan